This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ]如何将 C2000 sysconfig 一键式库支持添加到任何基于驱动程序库/sysconfig 的项目中?

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1083614/faq-how-do-i-add-c2000-sysconfig-one-click-library-support-to-any-driverlib-sysconfig-based-project

“线程:sysconfigC2000WARE”中讨论的其它部件

如何将 C2000 sysconfig 一键式库支持添加到任何基于驱动程序库/sysconfig 的项目中?

C2000 sysconfig 现在支持从 C2000WARE 版本4.01.00.00开始的一键式库支持。

这些选项位于 C2000 sysconfig GUI 中。  将生成名为 c2000ware_libraries.opt,c2000ware_libraries.cmd.genlibs 的其他文件。 如何在 CCS 项目中使用这些功能?

C2000培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=C2000&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

C2000培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在 CCS 中使用 SD FATFS 库

    从基于 sysconfig/driverlib 的示例项目开始

    1. 打开.syscfg 文件
    2. 将 SD FATFS 库添加到项目中
    3. 为芯片选择 GPIO 和 SPI 模块选择 PinMux


    4. 保存并关闭.syscfg 文件
    5. 打开示例.c 文件
    6. 添加用于 C2000 sysconfig 的#include 一键式库头文件:
      #include "c2000ware_libraries.h"

    7. Board_init 函数后添加库初始化函数
    8. 接下来,添加项目特定内容以从 SD 卡读取内容并写入内容


    9. 最后一步是将 sysconfig 所需的库添加到项目属性中。 右键单击并打开项目属性
    10. 打开 C2000链接器选项->文件搜索路径
    11. 将 C2000 sysconfig 生成的 c2000ware_libraries.cmd.genlibs 添加到包括库文件中
        
    1. 单击应用并关闭
    2. 在设备上构建和运行项目

    所有其他 C2000 sysconfig 库遵循相同的结构