This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C-Q1:使用 DMA 和 SPI 通信将 MSP430代码传输到 C2000

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1083330/tms320f280025c-q1-msp430-code-transfer-to-c2000-using-dma-and-spi-comunication

部件号:TMS320F280025C-Q1
“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件

我有应用需求,我需要控制一个 LED 驱动器,最初它与 MSP430 UCB SPI 通信,数据使用 DMA 存储。 为了实现更快的通信速度,我需要将 MSP430代码更改为 F280025C 代码, 如您所见,下面是 DMA 初始和 DMA 传输的 MSP430代码,我不知道 F280025C 的相应代码语言, 您能帮您找到 C2000的示例代码,以便我可以做出一些更改吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵,

    您是否已经了解了 C2000Ware 中可用的 SPI-DMA 示例代码(SPI_EX7_EEPROM_DMA)? 以下示例说明了如何配置 SPI 和 DMA 以适合您的应用程序。

    路径:<C2000Ware>\driverlib\f28002x\examples\SPI

    项目名称:SPI_EX7_EEPROM_DMA 和 SPI_Ex5_RELoopback_DMA

    此致,

    马诺伊