This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:GM/gmcrit 规范

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1083204/tms320f28062-gm-gmcrit-specification

部件号:TMS320F28062

大家好,

我们正在寻找可与 TMS320F28062FPNT 配合使用的晶体的替代品。 最初我们在这里选择了 Epson Q22FA23800001xx 晶体,但由于可用性低,我们正在考虑使用来自 ECS 的 Abraacon ABM8AIG-20.000MHZ-12-2Z-T3和 ECS-200-12-33Q-JES。

我们希望检查振荡跨导性是否符合微控制器的规格。 我正在尝试计算为 TMS320选择的新晶体是否合适,但不幸的是,我在数据表/技术参考手册中找不到 GM 或 gmcrt 数据。 您是否有这些规格?

此致,

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿伦

      我们不在数据表中对跨导进行规范。 我们仅对 ESR,RD 和负载上限值进行规范。 我们的新数据表提供了有关如何选择晶体的有用信息。 请浏览 www.ti.com/lit/sprsp61第92页。 诚然,这种器件采用不同的工艺技术制造,并采用不同的针芯粘接。 但是,为选择合适的晶体而评估的晶体振荡器理论和参数也适用于较旧的设备。