This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:是否需要固件支持/代码更改才能将 NFBGA 代码融合到 TMS320F2812系列的 LQFP 包中

Guru**** 2769125 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1083203/tms320f2812-whether-the-firmware-support-code-change-is-need-for-fusing-the-nfbga-code-into-lqfp-pack-of-tms320f2812-series

部件号:TMS320F2812

您好,Team,

我需要对此 TMS320F2812系列的技术方面进行澄清。

我的设计处于生产阶段,由于 TMS320F2812ZAYA (NFBA)缺货,我将迁移到我有库存的 LQFP 包 TMS320F2812PGFS。

因此,我将在主板中使用从 LQFP (TMS320F2812PGFS)到 NFBGA (TMS320F2812ZAYA)的封装转换适配器。

通过这样做,我有以下问题

1.如果没有固件更新/代码更改,我是否可以将现有的 NFBGA 代码(TMS320F2812ZAYA)融合到此 LQPF (TMS320F2812PGFS)中?

它正在生产阶段,因此我们无法对现有主板(如硬件,固件)进行设计更改。但适配器安装除外。

2.请让我了解其他任何方面,这些方面会导致我的设计中出现问题,具体方法是进行软件包转换。

我在这里附加适配器选项供您参考。

请尽快回复。

谢谢,此致,
穆罕默德·阿布克尔·西迪克

Package Conversion Example Module

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="515263" url="~/support/icler/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1083203/TMS320F2812--无论固件支持-代码更改-需要-热熔- nfbga 代码转换到- LQfp-pack -of-TMS3202812系列。] 如果没有固件更新/代码更改,我是否可以将现有的 NFBGA 代码(TMS320F2812ZAYA)融合到此 LQPF (TMS320F2812PGFS)中?[/QUERY]

    是的。 它与以不同包装销售的设备完全相同。

    [引用 userid="515263" url="~/support/icler/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1083203/TMS320F2812--无论固件支持-代码更改-需要-热熔- nfbga 代码转换到- LQfp-pack-of -TMS320282-]系列。 请告诉我任何其他方面,这些方面将通过执行软件包转换在我的设计中造成问题。

    如果适配器设计正确,则过渡应无缝。