This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:配置输出模式的 GPIO115后,它无法翻转,并保持0

Guru**** 2603695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1083024/tms320f28388d-after-the-gpio115-of-output-mode-is-configured-it-cannot-be-flipped-and-keeps-0

部件号:TMS320F28388D

您好:

配置输出模式的 GPIO115后,它无法翻转,并保持0

我的代码:  

GPIO _setMasterCore(115,GPIO 核心_CPU1);
GPIO 设置引脚配置(GPIO_115_GPIO115);
GPIO 设置 PadConfig (115,GPIO 引脚类型标准);
GPIO 设置导向模式(115,GPIO _DIR_MODE_OUT);
DEVICE_DELAY _US (2000);
GPIO 写入引脚(115,1);

While (1)(同时)

DEVICE_DELAY _US (1000000);
GPIO 切换引脚(115);

其他 GPIO 也是如此

44.
109.
110
112
113
114
115
116
117

问题是什么? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过调试 GPIO 写入 Pine(),我发现 寄存器无法修改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何检查是否可以更改? 在寄存器视图中或示波器引脚发出的实际信号中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在“寄存器”视图中 ,“寄存器值”保持不变

    另一个问题

    在 “TMDSCNCD2838x_RevB_180cCARD_PINOUT.pdf”手册中,许多 GPIO 引脚未导出, 这些 GPIO 有类似问题,44
    109.
    110
    112
    113
    114
    115
    116
    117

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能为我显示这些 GPIO 的设置吗? GMUX,MUX 和 GPIO 方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先讨论 GPIO115

    以下内容是否正确?

    GPIO _setMasterCore(115,GPIO 核心_CPU1);
    GPIO 设置引脚配置(GPIO_115_GPIO115);
    GPIO 设置 PadConfig (115,GPIO 引脚类型标准);
    GPIO 设置导向模式(115,GPIO _DIR_MODE_OUT);
    DEVICE_DELAY _US (2000);
    GPIO 写入引脚(115,1);

    While (1)(同时)

    DEVICE_DELAY _US (1000000);
    GPIO 切换引脚(115);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上所示是正确的。 不应再有其他项目。 应该是这样。