This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:MSP430F247

Guru**** 2513165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1083694/tms320f28379d-msp430f247

部件号:TMS320F28379D

我使用的是 Code Composer 10.4我正在寻找 printf 支持选项(-printf_support={nofle|full |)我看到了在 printf/sscanf 支持的高级选项/库选项假设级别下显示这些选项的帖子。 当我在“属性”下转到此路径时,此窗口为空。 我可以从何处启用此选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris,

    对于 MSP430,printf/scanf 选项位于高级选项->语言选项下。  然后,您将在列表底部看到该选项。

    此致,

    约翰