This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:无法解锁安全区域

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1083716/tms320f280041-cant-unlock-secure-zone

部件号:TMS320F280041

您好,  

我希望在我的开发代码中实施安全区域。 我已经设定了密码并锁定了处理器。 问题是我尝试调试片上闪存 GUI 窗口时不再出现。 我不确定如何解锁处理器,我正在尝试解锁以调试更多内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:我尝试编辑启动时运行的 gel 文件。 下面是我的输出。 我没有保护 PSWD 位置,所以我可以阅读这些位置,我已经给它们写了值,我正在将这一精确值写给 CSMKEY 位置。 不确定问题是什么。 请给出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="515428" url="~/support/icros/c2000微控制器-group/c2000 /f/c2000微控制器-forume/1083716/tms320f280041-ctran-unlock-secure-zone’]问题是当我尝试调试片上闪存 GUI 窗口时,问题不再出现。 我不确定如何解锁处理器,我正在尝试解锁以调试更多内容。

    因为 CCS 未连接到设备目标,所以您没有看到它的原因。 通过启动目标配置文件,然后单击“连接”来连接设备。 一旦您连接到目标并在片上闪存 GUI 中提供密码值,它就应该能够对闪存扇区进行编程。

    此致,

    维耶克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek,我认为我看到了问题所在,如果目标连接或程序失败,我必须选中复选框以继续调试启动。 这将允许调试器在发生故障后继续运行。

    然后,闪存菜单才会显示。 然后,我可以看到“片上闪存”菜单。

    然后,当我单击“解锁”,控制台输出显示“设备已解锁”时,我才可以加载程序!