Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, C2000WARE, TMS320F28375D
“线程:测试”, “UNIFLASH”, “C2000WARE”中讨论的其它部件
美好的一天!
最近,我们在刷新定制板时遇到了问题,如 上一个线程中所述。 通过将高分禾器设置为系统时钟,解决了该问题。
不会,我尝试使用设备,在启动期间,我在 sysctl_setclock (device_setclock _CFG)调用期间看到相同的 JTAG 错误。 然后我修改 了 device_setclock _CFG,启动成功,但主振荡器频率为50MHz,而不是200MHz。
我对照 LAUNSCHXL_F28379D 检查了我的原理图,该原理图被用作我的设计参考,请参见2个一般性差异:
1.我的设计中使用了20MHz 冷冻小瓶。
2.在启动板上,VSSOSC 引脚不会与电路板接地相连,而是与低温储存的参考接地(电容器之间的中点)相连,这是设备数据表中的建议。
因此我对引脚(我使用 LQFP100封装)进行了风险控制,将引脚从地面上断开,并将其连接到电容器上,同时也从地面上断开。 修改后,JTAG 上的扫描路径检查出错,CCS 中的测试连接失败。 通过将此点连接回地面,可以恢复先前的行为。
有什么建议?