This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:程序无法装入内存中

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1083557/tms320f28388d-program-cannot-fit-into-memory

部件号:TMS320F28388D
“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件

程序将不能装入可用内存,或者该部分包含一个呼叫站点,该站点需要无法为该部分生成的蹦床。对“.data”大小为0x1b5页0的部分运行定位/阻塞失败。 可用内存范围:2838x_flash_lnk_CPU1.cmd  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vaishnavi,  

    请详细说明您所面临的问题,以便我们能更好地帮助您。 请描述 CCS,C2000ware 等工具链,这是哪一个示例,还是您自己的应用程序。   

    根据所提供的信息,您可能只想对已创建的应用程序的内存拓扑进行分析,以确保其外观正确。

    此致,

    克利须那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克利须那,你好!

    该代码已使用 CCS 11.0和 C2000Ware 工具链以 C++编写。 它 不是示例代码,而是一个应用程序。 到目前为止,我对分析应用程序的内存拓扑不感兴趣。 我想解决该错误。 如果需要任何文件,请告诉我。

    谢谢,

    瓦希纳维·乔希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vaishnavi,  

    请参阅本文档是否有助于您解决问题。  https://www.ti.com/lit/pdf/spraa46 

    此致,

    克利须那