This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:使用十六进制实用程序时,bin 文件没有孔

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1084270/tms320f28388s-bin-file-has-no-hole-when-use-hex-utility

部件号:TMS320F28388S

您好,专家,

我的客户使用 Hex 实用程序生成 bin 文件,发现没有生成孔,如下所示。

如果他们使用另一种方式的构建后选项,则可以生成孔。

以下是使用 十六进制实用程序配置时的配置,该配置是否有任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使 HEX 实用程序生成与内存外观(包括任何孔)相匹配的文件,您必须使用图像模式。  请阅读 本论坛主题 了解所有详细信息。  

    谢谢,此致,

    乔治