This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:ePWM 同步方案

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1083689/tms320f28377d-epwm-synchronization-scheme

部件号:TMS320F28377D

您好,

如果我们看到参考手册中的 ePWM 同步方案图片,我看不到 EPWM9与 ePWM 10之间的任何连接。  在我的硬件中,我想使用 EPWM9作为 Master 来生成 SyncOut,并想将其用作 EPWM10的 syncdin。这是可能的吗? 如果是,如何对其进行编程? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sivanagaraju 您好,

    这是不可能的。 如您所述,EPWM9的 SYNCOUT 不能馈入 EPWM10,您必须选择 EPWM7等设备作为主设备,并将 EPWM7的 SYNCOUT 脉冲发送至 EPWM10。  

    此致,

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还有其他具有不同同步方案的设备,这些设备将启用您要执行的操作,例如 F2838xF28002xF28003x

    此致,

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。