This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:替代 TMS320F28069MPZT

Guru**** 2942630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1082905/tms320f28069m-replacement-for-tms320f28069mpzt

部件号:TMS320F28069M

您好,  

由于给定的运输中断和部件供应不足,我希望用合适的微控制器替换主板上的 TMS320F28069MPZT。 我想知道哪一个 MCU 最适合替换它,而不会对 PCB 布局和程序代码进行许多更改。 我们非常感谢您的帮助。 我看到了部件号: TMS320F28069FPPQ,它在 Mouser 上提供,但它是一个80引脚的装置。 它是否是代码更改方面的直接交换? 我需要一个至少有12个 ADC 输入通道的 MCU,因为我们希望使用微控制器进行 ADC 采样和处理。 我没有在我的任何应用程序上使用 Instaspin,所以我不会受到限制,但我不确定是否有其他 MCU 适合我们的设计。  

如果我能在这方面获得任何帮助,我将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6xM 和6xF 设备在 ROM 中具有 InstaSPIN 代码。 如果您没有使用 InstaSPIN,则可以使用6台设备中的任何一台,代码将无缝迁移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息。