This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:使用轮询的 I2C 从控制器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1083981/tms320f280025-i2c-slave-using-polling

部件号:TMS320F280025
“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件

你(们)好

是否有任何示例说明使用轮询而不是中断来演示 I2C 从?

谢谢

巴西

胡国兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您可以参考 C:\ti\C2000\C2000Ware_4_00_00_00\driverlib\f28002x\examples\i2c 文件夹下的示例。  

    示例“ i2c_ex4_eepro_polling”使用轮询。

    此致

    西达尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的介绍。 我的问题不清楚。 我不知道如何使用 MCU 作为主读写器从 I2C 从动读取数据。 我正在问 MCU 如何充当从属设备。

    巴西

    胡国兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡国兴

    您可以引用“i2c_ex3_external_loopback ”示例,该示例使用两个 I2C 实例-一个作为主实例,一个作为从实例,但此示例 基于中断,不使用轮询。   

    没有其他轮询模式示例。

    此致

    西达尔斯