This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:在 CLA 中控制 ISR

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1083538/tms320f280049c-control-isr-in-cla

部件号:TMS320F280049C
“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件

您好,专家:

我想将控制 ISR 卸载到 CLA 中,并在 CLA 中处理。

所以我想知道 CLA 有哪些任务是好的,哪些任务不是好的。

如果 我的控制 ISR 中有一些状态机和许多“if /else if”任务, 是否建议 将这些任务卸载到 CLA 中?

祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您的查询已转发给专家。

    此致

    西达尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    以下是一些建议。  

    1. CLA 适用于浮点计算,通常用于卸载控制算法。

    2.整数 计算和 if-the-else 代码在 CLA 上的效率不是很高。

    3.如果使用整数类型,则建议将用作标记的所有变量都指定为16位整数类型,但其他变量(特别是计算中使用的变量)应该是32位。

    4.建议内联函数调用以提高 执行效率

    5. CLAath 库函数可用于优化数学运算。 C2000Ware 有文档列出了受支持的数学函数。  

    谢谢,

    阿什维尼