This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:AIO 的 dV/dt 率限制

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1082994/tms320f280041-dv-dt-rate-limit-for-aios

部件号:TMS320F280041

您好,

我的客户对以下数据表描述有疑问。
在数据表第6.4.2节中,有一个注释。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f280041.pdf?ts=1646719408302&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTMS320F280041


问题:
Q1)“高 dv/dt”的确切含义是什么? 我们是否有任何限制边缘速率的准则?
Q2)如果相邻信号未使用模拟功能,客户不需要关心 dv/dt 速率?

谢谢,此致,
柯一朗·塔希罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柯一朗,

    [引用 userid="97804" url="~ë/support/icler/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1082994/tms320f280041-dv-dt-rate -limit-for-AIO ]Q1)“high dv/dt”到底意味着什么? 我们是否有任何限制边缘速率的准则?

    由于设备上不同的模拟模块具有不同的灵敏度,因此我们没有这方面的界限。 尽管如此,例如,如果您的信号为1MHz,则实际不需要边缘速率小于5ns。 实际上,只有 ADC 会遇到一些耦合,因为它更敏感。 其他模拟模块(如 PGA,DAC,CMPSSS)也相当免疫。 您可以使用一些小电容来限制边缘速率。

    [引用 userid="97804" url="~/support/icros/c2000微控制器-group/c2000 /f/c2000微控制器-forume/1082994/tms320f280041-dv-dt-rate limit-for-AIOs ]Q2)如果邻近信号未使用模拟功能,客户不需要注意 dv/rate [引用]

    正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    感谢您的快速回复!

    谢谢,此致,
    柯一朗·塔希罗