This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:CM 核心启动

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1083745/tms320f28384s-the-cm-core-booting

部件号:TMS320F28384S

嗨,香榭丽舍,

在我们的示例项目中,我们在将资源分配给 CM,GPIO,USB 等之前引导 CM 核心

我想知道 ,如果在启动 CM 核心之前先分配资源,会有什么副作用吗?

此致,

-卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢克,  

    如果 CM 代码在分配前尝试访问,则将出现问题。 如果您在 CPU1和 CM 之间进行了某种握手(例如使用 IPC 消息)以确保 CM 代码无法访问资源,则应该可以。

    此致,

    维耶克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek 您好,

    我知道 CPU1和 CM 之间的握手是一种更好的方法。 问题是,如果客户没有握手,那么在引导 CM 核心之前分配 CM 资源是否会有任何副作用?

    从我的角度来看,这应该是可以的,但我想与团队进行双倍检查,请提出您的意见,谢谢。

    此致,

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以。