This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:TMS320F28003xC 问题咨询

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1084595/tms320f280037c-tms320f28003xc-question-consultation

部件号:TMS320F280037C

TMS320F280033C/TMS320F280034C  LQFP80封装产品没有 vregenz 引脚。 是否可以理解为只能使用 DSP 的内部1.2V 稳压器,而不能使用外部1.2V 稳压器?

2 ,PIN18引脚具有 A3 / C7 / B9 / CMP3_HP5/LP5。 根据数据表第127页,C7 / B9属于模拟组1,但与任何 CMPSSS 不对应;A3属于模拟组3,与 CMPS3相对应。

这是否意味着 在使用 C7 / B9时无法重复使用 CMP3_HP5;CMP3_HP5仅在使用 A3时才可重复使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Delmore,

    [引用 userid="501032" url="~/support/icros/c2000-icro-group/c2c/f/c2000微控制器-forume/1084595/tms320f280037c-tms320f28003xc-question-consultation"。1] 1. TMS320F280033C/TMS320F280034C  LQFP80封装产品没有 vregenz 引脚。 是否可以理解为只能使用 DSP 的内部1.2V 稳压器,而不能使用外部1.2V 稳压器?

    正确,内部1.2V 调节器仅在80引脚上。

    [引用 userid="501032" url="~/support/icros/c2000-icro-group/c2c/f/c2000微控制器-forume/1084595/tms320f280037c-tms320f28003xc-question-consultation"。2] 2.  PIN18引脚具有 A3 / C7 / B9 / CMP3_HP5/LP5。 根据数据表第127页,C7 / B9属于模拟组1,但与任何 CMpss 不对应;A3属于模拟组3,与 CMps3相对应。

    这个问题是关于100针还是80针? 因为 A3位于80引脚的引脚12上,而不是引脚18上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于100针脚的问题2,请帮助回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德尔沃尔,

    好的。 为了响应您的问题2,引脚18是 A3和 B9/C7,均位于同一引脚上,并且它只具有 CMP3_HP5选项。 即使 CMP3_HP5映射到 A3而不是 B9/C7,A3和 B9/C7也连接到相同的引脚(即引脚18)。