This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28346:如何阅读此文档?

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1083509/tms320c28346-how-to-read-this-documenntation

部件号:TMS320C28346

大家好,我使用 TMS320C28388D。

我发现数据表和用户手册上的文档存在差异。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28388d.pdf?ts=1646746614244

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28388d.pdf?ts=1646746614244

https://ibb.co/GkKcgsH

https://ibb.co/WPrnLDV

在这方面,出现了一些问题。
1是否可以访问 CPU2以访问 CAN-FD?
2 CPU2是否有 CAN-FD 中断?
3是否可以通过 DMA 访问 CAN-FD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="511391" url="~ë/support/icros/c2000-icroms-group/c2f/c2000-微控制器-forume/1083509/tms320c28346-hute-read-he-documements]1是否可以访问 CPU2以访问 CAN-FD?

    不能,CAN-FD 只能从 CPU1和 CM 访问。

    [引用 userid="511391" url="~ë/support/icros/c2000微控制器-group/c2000 /f/c2000微控制器-forume/1083509/tms320c28346-hute-read-he-documements"] 2是否存在用于 CPU2的 CAN-FD 中断?

    [引用 userid="511391" url="~ë/support/icros/c2000-微控制器-组/CC2000 /f/c2000 -微控制器-论坛/1083509/tms320c28346-ho-read-he-this -文档]3是否可以通过 DMA 访问 CAN-FD?

    我认为您是指 CPU1.DMA。 我会就此与你再次进行讨论。

    这将在下一版的文档中解决。

    此致,

    维耶克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个澄清问题。
    继续第三次会议。
    MDMA CM 是否可以访问 CAN -FD?
    是否可以在 IPC CPU2中查看这些数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="511391" url="~/support/microsofts/c2000-microsoft-group/c2f/c2000微控制器-forume/1083509/tms320c28346-hute-read-documention/4011676#4011676"] MDMA CM 是否可以访问 CAN -FD?

    是的,UDMA 可以访问 CAN FD。

    [引用 userid="511391" url="~ë/support/microsofts/c2000-microsoft-group/c2f/c2000微控制器-forume/1083509/tms320c28346-hute-read-documention/4011676#4011676"],是否可以在 CPU2中查看此数据?[/ipc ]

    不理解这个问题。 请您进一步澄清这一点。  

    此致,

    维耶克·辛格  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="19481" url="~/support/icros/c2000微控制器-group/c2000 /f/c2000微控制器-forume/1083509/tms320c28346-ho-read-documention/4013164#4013164"]是的,UDMA 可以访问 CAN FD。

    我已经阅读了 TMC320F28的文档。
    表49-1中没有用于 CAN FD 的通道。 µDMA 渠道分配映射”

    请指定文档中表明 ARM CM 可以通过 MDMA 访问 CAN FD 的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我的错误。UDMA 无法访问 CAN FD (MCAN)模块。

    此致,

    维耶克·辛格