This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:将 DSP/BIOS (5.42)项目迁移到 SYS/BIOS (6.80)-在命令提示符下使用 XC 命令将 tcf 文件转换为 cfg 文件时出错

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1083214/tms320f28335-migrating-a-dsp-bios-5-42-project-to-a-sys-bios-6-80---error-during-bios-conversion-of-tcf-file-to-to-cfg-file-using-xc-command-in-command-prompt

部件号:TMS320F28335

您好,

我正在尝试将一个项目 从 DSP/BIOS 5.42迁移 到最新的 SYS/BIOS 6.80。 此外,将项目从 CCS5.5移至 CCS11。 (使用的设备:C2000 - TMS320F28335)。

我正在关注申请报告 SPRAAS7G。

   使用终端命令 XS (如第2.4节所述)将 Tconf 配置脚本转换为 RTSC 配置脚本期间,我收到以下错误。

 

c:\ti\xdctools_3_60_01_27_core>xs --XP "C:\ti\BIOS_6_4_04_54\packages " ti.BIOS.conversion -c myconfig.cfg --pr "C:\Users\gselvaraj\workspace_v11\v01199R18"--pn RTSCpackage -tck .tck

C:\ti\xdctools_3_60_01_27_core\xs:错误:无法创建会话管理器:创建 JVM 失败

我在 e2e 论坛上提到了以下帖子,但我仍然无法解决上述问题。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/915739/ccs-tms320f28335-rtos-xdctools_java_home-not-set-error-when-running-tconf-script-to-a-rtsc-configuration-script-conversion-tool/3387843?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ti.bios.conversion#3387843

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/706424/ccs-cc3200-xs-error-can-t-create-session-manager-can-t-find-a-jvm
这是我的系统变量屏幕截图
我尝试使用不同的 XDC 工具和不同的 BIOS 软件包,但仍然无法解决错误
我尝试的 BIOS 软件包:   
BIOS_6_35_04_50,  
BIOS_6_41_04_54,  
BIOS_6_83_00_18
我尝试过的 XDC 工具:  
xdctools_3_24_07_73,   
xdctools_3_60_01_27_core
如何修复上述错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我正在检查我们是否有任何人熟悉这个脚本。 不幸的是,鉴于其年龄,我们目前无法为与 DSP/BIOS 相关的问题提供大量支持。 感谢您的耐心等待。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为这可能是由于 aJVM 32与64位不匹配。 在 yoru 屏幕截图中,XDCTOOLS_JAVA_HOME 似乎指向32位 JRE (因为它位于(x86)文件夹中)? 您是否拥有 JRE 随附的 XDCTools?

    谢谢

    Ki