This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:通过 J1 USB 同步调试和串行

Guru**** 2949930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1085679/tmdscncd28379d-simultaneous-debug-and-serial-over-j1-usb

部件号:TMDSCNCD28379D

是否可以同时通过 J1 USB 连接器进行调试和串行通信?

用户指南的第9页说明了以下内容,并建议可以这样做。 否则,我需要使用 HSEC180连接器上的其它专用串行引脚向接口板添加单独的串行连接器。  

仿真/UART 连接器- USB 微型 A 连接器,用于通过 FTDI 逻辑提供 xds100v2仿真和 USB 到 UART (SCI)通信。 A:SW1确定启用到 MCU 的连接。'

谢谢你

埃里克