This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023:来自输入 X 条的 TMS320F280023 CLB X 条

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1084959/tms320f280023-tms320f280023-clb-x-bar-from-input-x-bar

部件号:TMS320F280023
“线程:sysconfig”中讨论的其它部分

Q1:详细数据表 TMS320F28002x:“sprin7a”第799页,表9-1显示,Input1至 INPUT14 (14个信号,在将输入 X 条定义为各自的 GPIO 信号后,这些信号就像创建的信号一样)转至 CLB X-bar。  然后,在第803页的表9-4中,我只能看到 INPUTXBAR1到 INPUTXBAR6总共6个来自输入 X-bar 的信号,这些信号可以用作 CLB X-bar 的输入。 所以,14对6信号存在矛盾。 请澄清。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西巴斯拉萨德,您好!

    很高兴能再次为您提供帮助。 我们的软件似乎已经过时了技术参考手册。 你认为 存在矛盾是对的。 正确的数字是14个可路由到 CLB X 条的输入 X 条。 我附上了一张图片,展示了每个 INPUTXBAR 的正确粘连。  

    我已经提交了一份请求,要求在下一轮 F28002x 技术参考手册中修复该问题。  

    请注意:我发送的图像来自我们的 sysconfig 开发工具,该工具在图形用户界面中概述了设备的配置设置。 它是最新的,可以帮助您了解设备上可用的 MUX 和资源。

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢彼得,

    另一个混淆:第1265页,图12-5,Input1-INPUT16共有16个信号直接进入 CLB 块,并在 CLB 块中被视为“本地信号”。 如果中间有一个用于外围块的 CLB 输出 X-bar,则将接收这16个信号并输出8个信号。 这8个信号将进入 CLB 信号块,该块在第1270页(图12-8)中被指定为“外部输入”8信号。 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西巴斯拉萨德,您好!  

    我对你的问题有些不清楚。 CLB OUTPUTXBAR 已经是块,但它负责将 CLB 的输出路由到特定 GPIO 引脚。 它与输入无关。

    本地信号总线上的 Input1-INPUT16是指 CLB INPUTXBAR (不同于常规的 INPUTXBAR 和 CLB XBAR),它负责将来自 GPIO 的信号作为输入直接引入 CLB。 总共有16个 CLB INPUTXBAR,但它们没有具体映射到任何特定的 CLB 输入。 例如,您可以将 CLB INPUTXBAR1指定为 CLB1中的第二个输入,然后将 CLB INPUTXBAR2指定为 CLB2中的第五个输入,或指定为任何此类组合。  输入时进入 CLB 的实际内容由输入 mux 决定。  

    我们最近在 C2000学院发布了一个 CLB 培训模块,如果您有兴趣,该模块将提供有关 CLB 的更多信息: https://dev.ti.com/tirex/global?id=c2000Academy

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢彼得,我慢慢地提了......,我会再问更多问题。