This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:内部捕获 ePWM 频率

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1085433/tms320f280025-internal-capture-epwm-frequency

部件号:TMS320F280025
“线程:sysconfig”中讨论的其它部分

您好,专家,

我想检查 F280025能否在内部捕获 ePWM 输出频率,而不是将 EPWN_GPIO 引脚连接到 ECAP 引脚?

可能是 TRU X-bar 意识到了这一点? 请您提供一条简单的路径吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,您不需要将针脚连接到外部。 即使将输入 XBAR 配置为 ePWM 输出,它也能与 GPIO 连接。

    然后,您可以将其内部路由到 ECAP。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着 ePWM 输出到 GPIO ->输入 XBAR -> ECAP?

    请在 ePWM,X-bar 和 ECAP 中提供来自 TRM 的快照吗?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的!

    ePWM 输出到 GPIO

    然后,所有 GPIO 都可在输入 XBAR 上使用。因此,您只需选择 GPIO 并输入 XBAR 即可

    然后将 ECAP 与该输入 XBAR 一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,就像下图所示:

    此外,您能否为客户提供一个代码示例,以帮助他们满足这些要求?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就是这样!

    我建议使用 sysconfig 为您自动生成初始化代码,您可以在 GUI 中配置所有这些代码!

    https://www.ti.com/lit/spracx3

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 感谢 Nima 的大力支持!