This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:重新写入 OTP 寄存器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049, SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1085392/tms320f280049-rewriting-otp-registers

部件号:TMS320F280049
“线程 :sysconfigC2000WARE”中讨论的其它部件

大家好,团队

 在闪存后,我曾提出过一个关于如何在后门重新编写 TMS320F280049的 OTP 寄存器的问题。

我们将一些代码从现有产品复制到正在开发的新产品中。

问题在于 OTP 闪存中的 SPI 启动配置错误。 (用于 SPI 的引脚在产品之间发生变化)

这两个寄存器分别是:OTP_BOOT_DEF_LOW 地址:0x0007801C 和 地址: OTP_BOOT_DEF_HIGH 0x0007801E。

我们发现并纠正了此错误,但在修复程序中包含错误值的 OTP 寄存器中,处理器闪存。

 

TRM 在第3.13.3段中表示“OTP 内容无法擦除”。  

我想知道是否有任何方法可以“擦除”或操纵 OTP。 是否有小工具或流程可以让我更正这些寄存器的内容?

感谢你的帮助

奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦,

    请在 C2000Ware 上下载最新版本,并查看 DCSM 目录下的 f28004x 示例,然后打开 DCSM 安全工具示例。  通过 sysconfig,您可以修改 OTP 寄存器的内容,如您在 POST 中所述的引导配置。

    此致,

    约瑟夫