This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:构建示例 sysconfig 项目发出与 PWM 模块相关的警告#48-D。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28379D, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1085061/tms320f28379d-building-example-sysconfig-project-gives-warning-48-d-relating-to-pwm-modules

部件号:TMS320F28379D
“线程:sysconfig,C2000WARE”中讨论的其它部件

我已从   TMS320F28379D 设备的 C2000Ware 示例文件夹导入 sysconfig 项目(empty_sysconfig_337zwt)。 C2000Ware 版本为4.0.0.00,sysconfig 版本为1.11.0 ,编译器版本为 C2000_21.6.0.LTS。 我已使用 sysconfig 工具添加了一些 PWM 模块。

有两个令人关切的问题:

1- sysconfig 工具只允许插针多路复用。 此版本是否不支持此设备的 ePWM 的更多配置,如死区,周期,补充操作等?

2-项目生成时,将显示以下警告。  

如何解决上述警告? 我甚至没有在这个示例项目中添加可能是此警告来源的单行代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经能够找出与警告相关的问题。 我曾为实际的 EPWM1和 EPWM2外围设备提供过 EPWM1,EPWM2等名称。 这导致了冲突。 我已将这些名称重命名,警告消失了。 现在唯一的查询是,如果 sysconfig 工具中存在针对上述设备的 ePWM 详细设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Asad,

    我们最近创建了 C2000学院(在线培训),该学院将覆盖多个 C2000 IP。 模块7涵盖 ePWM。 如果您查看实验练习,它将使用 sysconfig 浏览各种配置。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=Ac-Khdv0vpgk3zoHv0WCIw__jEBbtmC__LATEST

    请查看此信息,如果您需要进一步帮助,或者您对 sysconfig 或 Academy 有任何其他反馈,请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Santosh,  

    我认为我无法清楚地陈述这一问题。  如上所述,我使用的是 C2000Ware 版本4.0.0.00。 我认为它不支持 ePWM sysconfig。 我刚刚将其更新到版本4.01.00.00,这支持 ePWM sysconfig。