This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:添加 API 以直接访问 VCRC 库中的低字节

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1085422/tms320f280039c-add-api-to-access-low-byte-directly-in-vcrc-library

部件号:TMS320F280039C

亲爱的香榭丽舍,

我是向客户提出这一要求的。

在帖子中,

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/492359/crc-calculation-with-vcu2-on-f28377s-launchpad

用户想知道 TI 是否可以在 VCRC 库中添加更多的 API 来处理此类问题,从而仅访问低字节。

否则,他们可能需要在上述帖子中引用该代码并自行修改,这需要时间和精力。

黄韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩

    我将与 SW 团队核实并联系您。

    Dave Foley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩

    此请求的紧急程度如何?  

    谢谢

    阿拉文丹  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的阿拉夫:

    你认为一个月是好吗?

    黄韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩,让我与团队核实一下这是否可能。 我会在下周中告诉你。  

    谢谢阿拉夫