This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023:C2000WARE:版本4.00.00.00的版本号错误

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F280023, CODECOMPOSER, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1084803/tms320f280023-c2000ware-wrong-version-number-for-version-4-00-00-00

部件号:TMS320F280023
“线程”中讨论的其它部件:C2000WARECODECOMPOSERsysconfig

你(们)好

使用 从 TI 主页下载的 C2000Ware_4_00_00_00_setup.exe 文件安装 C2000WARE 后,C2000WARE 版本4.00.00.00的版本号错误。

在文件.metada/sdk.json 中,版本设置为“3.01.00.00”,但我认为它应该是“4.00.00.00”

如果您使用 SysConig 工具设置设备(例如 TMS320F280023)它将显示3.01.00.00版,即使使用了 C2000WARE 的4.00.00.00版。

文件*.syscfg 的第一行

/**
*生成此文件时使用了这些参数。 它们将自动应用于后续载荷
*通过 GUI 或 CLI。 使用“--help”运行 CLI,了解有关如何覆盖这些参数的更多信息。
*@clipargs --device“F28002x”--package“48QFP”--part“F28002x_48QFP”--product“C2000WARE@3.01.00.00”
*@版本{"tool":"1.11.0+2225"}
*

此致

克劳斯·延森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克劳斯  

    如果版本为3.01.00.00,则会出现什么错误? 您能否共享基于 SYSCFG 的项目的日志?

    此致

    西达尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siddharth

    如果我在 Windows->Preference->Code Composer Studio->产品下查看项目,我可以看到 C2000Ware 的安装版本是4.0.0.00,但当我使用 SYSCFG 工具生成文件*.syscfg 时,它显示使用的 C2000Ware 产品是版本3.01.00.00 (如我的第一封邮件所示), 不正确。 这就是我更新文件.metada/sdk.json 的方式,以反映正确的版本号。 我的 CodeComposer 版本是11.1

    此致

    克劳斯·延森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克劳斯

    我检查了 C2000Ware v4.01.00.00,它在 SDK.json 中提到了该版本  4.01.00.00。  

    将与 sysconfig 开发团队核实 C2000Ware 4.00.00.00中提到的版本,并返回给您。

    此致

    西达尔斯