This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:3D 模型(.STP)是否可用?

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, TMDSCNCD280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1085579/tmdscncd28379d-3d-models-stp-available

部件号:TMDSCNCD28379D
“线程”中讨论的其它部件: TMDSCNCD280049C

尊敬的专家:  

如果我们有 用于以下控制卡的3D 模型(.STP),请告诉我:TMDSCNCD28379D,TMDSCNCD28377D TMDSCNCD280049C

我知道我们在 dev.ti.com 资源管理器上拥有的设计文件,但我想知道我们是否也有这样的3D 模型。

谢谢,致以诚挚的问候,

格雷戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    379和377个 EVM,不是。这些 EVM 是用旧工具开发的。

    TMDSCNCD280049C 是在 Altium 开发的,因此您应该能够将 PCB 文件导出为 STEP 文件。 我们的发行版中不包括 STEP 文件,但大多数 Altium 许可证都包含出口商。  

    此致,
    Cody