This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1083063/tms320f28069-tms320f28069

部件号:TMS320F28069

在开发 TMS320F28069的 eCAP 功能时,遇到了一个问题;在相关文档中找不到解释,这导致问题持续存在;
如所附文件所示,ECAPx 引脚(来自 GPIO)--输入脉冲--后预调器(例如,预调器(计数器)的值为10)-- PSout 每10个脉冲增加1个;
也就是说:ECAPx 引脚(来自 GPIO)--每10个输入脉冲数-- ECAPx 的寄存器值增加1;
下面是问题:
如果最后一次,ECAPx 引脚(来自 GPIO)——输入脉冲数为16——ECAPx 的寄存器值增加1;
下次重新启动计数时,ECAPx 引脚(来自 GPIO)——输入脉冲数为4——ECAPx 的寄存器值增加1;
它通常是正确的;
但是,当我启动新的脉冲捕获(ECAP)时,我可以将先前脉冲捕获(ECAP)的---prescaler(counter)残余脉冲计数器值清除为零;

但我没有找到——怎么能——

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    因反应迟而真诚道歉。 我正在咨询 eCAP 专家。 我们希望明天作出反应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ao,

    很抱歉耽误你的时间。 我们很乐意帮助您解决您的问题。 我认为您要附加的文件没有经过。 你能仔细检查吗?