This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:ADC

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, TMS320F2811, TMS320F2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1085469/tms320f2812-adc

部件号:TMS320F2812
“线程”中讨论的其它部件: TMS320F2811TMS320F2810

大家好,团队

我收到 了客户关于 TMS320F2812的问题。 请您就以下问题向我提供建议吗?

[背景]

温度通过将信号生成的热敏电阻信号输入 F2812的 AD 转换器来测量。
一个控制板上安装了两个 F2812s (我称之为第一个单元和第二个单元),两个电机的热敏电阻信号连接到每个 F2812一个通道。

[问题]

我们发现一个主板的读数差异约为80 LSB,分别是 F2812 AD 转换器(第一个单元)的热敏电阻读数数据输入和 F2812 AD 转换器(第二个单元)的热敏电阻读数数据输入。

具体而言,F2812 (第一单元):3779/4096,F2812 (第二单元):3693/4096,差值为[86 LSB]。

[问题]

1.请告诉我 TMS320F2812ZHHA 的 ADC 读数错误,转换错误等。

2. 文件第70页描述了准确度,如下所示。

 偏移误差:-80至80 LSB
内部参考总体增益误差:-200至200 LSB
外部参考的总体增益误差:-50至50 LSB

[86LSB]是否可能作为个人差异?  如果是,您是否有任何有关原因或对策的文档?

[其他信息]
两个 F2812安装在一个控制板上(与上述内容相同),当控制 板上安装的一个热敏电阻信号连接到每个 F2812以测量温度时,温度测量数据也会 有很大的变化。
至于识别,由于同一个热敏电阻信号被输入到两个 F2812,我认为数据将几乎相同(甚至考虑到一些错误)。 我想知道,如果 F2812的 AD 输入中出现错误,则偏差约为[80LSB]是否合适。  由于两个 F2812输入了相同的热敏电阻信号,我认为数据将几乎相同(即使考虑了一些错误)。 我想知道,如果 F2812的 AD 输入中出现错误,则偏差约为[80LSB]是否合适。

此致,

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好,

    [引用 userid="92969" url="~ë/support/微处理器/CC2000 -微控制器组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1085469/TMS320F2812-ADC]1. 请告诉我 TMS320F2812ZHHA 的 ADC 读数错误,转换错误等吗?[/QUERE]

    数据表中提供的规格之外,我们没有其他规格。 此线程在解释如何计算未调整总误差(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587441/faq-tms320f28035-adc-calibration-and-total-unadjusted-error)方面做得很好。 它适用于不同的 C2000器件,但该理论仍然适用于 F2812器件。

    [引用 userid="92969" url="~ë/support/微处理器/CC2000 -微控制器-组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1085469/TMS320F2812-ADC"],是否可能将[86LSB]作为个体差异?  如果是,您是否有任何关于原因或对策的文档?

    是的,这是可能的。 我们有以下应用报告,其中显示了如何为您的系统正确校准 ADC:TMS320F2810,TMS320F2811,TMS320F2812 ADC 校准  

    ~引用 userid="92969" url="/support/icros/c2000微控制器组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1085469/TMS320F2812-ADC">由于两个 F2812输入了相同的热敏电阻信号,我认为数据将几乎相同(即使考虑了一些错误)。 我想知道,如果 F2812的广告输入中出现错误,那么偏差约[80LSB]是否合适。

    是否进行了系统级别校准? 由于此设备存在增益和偏移错误,80LSB 在数据表规格范围内。 请注意,数据表值在12.5MHz 和室温下进行量化,因此,如果系统中的数据表值不同,则需要进一步校准。  

    此致,

    Marlyn