This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:如果内部 VREFHI 不是1.65V,该怎么办?

Guru**** 2610555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1085492/tms320f280025c-what-if-the-internal-vrefhi-is-not-1-65v

部件号:TMS320F280025C

亲爱的香榭丽舍,

我是向客户提出这一要求的。

他们已经在 TI F280025CC 上验证了自己的代码,并且代码运行良好。

他们制作了一个板,其中使用了带有修订版0的64引脚 F280025CPMS 样本。

请注意,他们去年 年初获得了这些64引脚 F280025CPMS 样本和修订版0样本,但他们直到现在都没有进行测试。

他们正在尝试使用已在 EVM 上验证过的相同代码启动此主板,但发现了问题。

他们发现 PWM,SCI,计时器,GPIO 等数字部件在其主板上运行良好,但 ADC 等模拟部件都出现故障。

他们检查 VDDA 在3.3V 时是否正确,但 VREFHI 是0。

我检查了他们的原理图,其中,VREFHI 和 VREFFLO 只通过2.2uF 盖连接。在和之间,VREFLO 连接到 VSSA,这似乎是正确的。

他们还 用另一个样本(带有修订版0的64引脚 F280025CPMS 样本)替换了它,但症状相同。

由于此内部 VRFHI 1.65V 应在内部生成,因此,VREFHI 内部是否可能出现问题?

总结:

软件:TI F280025CC 及其主板上的代码与修订版0的64引脚 F280025CPMS 示例相同。

硬件:VDDA 3.3V 正确。 VREFHI-2.2uF-VREFLO-VSSA。 但 VREFHI 不是1.65V,这是不需要的。

在他们的主板上,数字部件工作正常,但模拟部件出现故障。

您是否有任何意见要我们进行调试?

还是我们应该将此设备发送给 FA?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,韦恩,

    您能告诉我们 ANAREFCTL 注册的内容吗?

    他们为什么使用 rev0? 我们没有版本0格式的生产单位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的弗兰克:

    他们原本想在去年年初启动该项目,并要求提供样本,但他们将该项目的启动推迟到今年年初。

    他们现在是第一次推出他们的硬件。

    他们刚刚使用了旧的样本(修订版 0)他们已经有了,从勘误表中看,版本0和版本 A 大致相同,但少数勘误表除外,这些勘误表与它们无关。

    无论如何,我正在应用生产样品(修订版 a),  并将很快向您介绍 ANAREFCTL 的最新信息。

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的弗兰克:

    注册 ANAREFCTL 为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的弗兰克:

    再次仔细测量每个电源针脚后,我们就发现了根本原因。

    由于缺少组件,引脚22 (VDDA)未物理连接到3.3V。

    上一次对 VDDA 的测量不正确。

    修复后,此问题已得到解决。

    无论如何,谢谢。

    黄韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,韦恩,

    很高兴听到他们解决了这个问题! 对上一次答复的一项更正:

    [引用 userid="4952" url="~/support/icros/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1085492/tms320f280025c-whe-the-the-interne-vrefhi-is -no-1-65V/4019162#4019162]',他们刚刚使用了旧的样本(修订版) 0)他们已经有了,从勘误表中看,版本0和版本 A 大致相同,但少数勘误表除外,这些勘误表与它们无关。

    这不是100%正确。 我们从未使用修订版0生产 F28002x 器件,因此您将看到的所有修订版0部件都是仅用于工程设计的 TMX。 因此,这意味着不能保证它们在出厂时完全校准以满足数据表规格。 如果他们将此用于工程评估,则修订版0正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的弗兰克:

    感谢你提供信息。

    是的,我们知道这一点。

    我正在等待新样本(TMS,修订版 A),并将要求它们在获得修订版0后进行替换。

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩听起来不错。 如果出现更多问题,请告诉我们。