“线程: C2000WARE”中讨论的其它部件
您好,
我们 正在尝试让 USB_DEP_BULK 示例在具有 Windows 10主机 PC 的 TMS320F28069 MCU 上工作。 我们使用 C2000Ware_4_01_00_00\utilities\windows_drivers 中的驱动程序。 将 USB 电缆连接到主机 PC 并在主板上运行 USB_DEP_blk 示例后,将显示“USB device not recognized”(无法识别 USB 设备)消息。 我可以在设备管理器中将设备显示为未知 USB 设备(设备描述符请求失败),如下所示:

在 USB_dev_bULK 示例代码中,我刚刚更改了时钟设置(假定外部20MHz 振荡器,但我们的主板上有12MHz),UART TX 更改为 GPIO12。 我可以在 UART 控制台上正确查看输出日志。
硬件端的 USB_DP/USB_DN 信号通过22R 电阻器直接连接。
主机 PC 为 Windows 10,操作系统版本:19042.1526
以下是 驱动程序安装后设备通电并连接到主机 PC 时 setupapi.dev.log 文件的输出日志:
>>> [Device Install (DiInstallDriver) - C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\utilities\windows_drivers\usb_dev_bulk.inf]
>>> Section start 2022/03/14 09:42:24.625
cmd: "C:\Windows\System32\InfDefaultInstall.exe" "C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\utilities\windows_drivers\usb_dev_bulk.inf"
ndv: Flags: 0x00000000
ndv: INF path: C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\utilities\windows_drivers\usb_dev_bulk.inf
dvs: {DrvSetupInstallDriver - C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\utilities\windows_drivers\usb_dev_bulk.inf}
dvs: Flags: 0x00000000
dvs: {Driver Setup Import Driver Package: C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\utilities\windows_drivers\usb_dev_bulk.inf} 09:42:24.677
dvs: Driver package already imported as 'oem33.inf'.
dvs: {Driver Setup Import Driver Package - exit (0x00000000)} 09:42:24.704
! dvs: Unable to find any matching devices.
dvs: {DrvSetupInstallDriver - exit(00000000)}
<<< Section end 2022/03/14 09:42:24.757
<<< [Exit status: SUCCESS]
感谢你的帮助。