This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:sysconfig:TMS320F28377S sysconfig GPIO34

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1085404/tms320f28377s-sysconfig-tms320f28377s-sysconfig-gpio34

部件号:TMS320F28377S
“线程:sysconfig”中讨论的其它部分

您好,

关于 TI sysconfig,我已通过从初始下拉菜单中选择 F2837xS 器件为 TMS320F28377SPZP 100针处理器创建了项目。 我没有找到 PZP-100引脚的封装。 当我选择 PTP -100引脚时,转至配置 GPIO34,它们不存在。   是否有任何有关此问题的更新?

Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科迪

    我 不相信您的设备/软件包具有 GPIO34。

    该软件包不提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只能在系统配置工具中选择 PTP。 我在该工具中看不到 PZP 包。 因此,我参考数据表中的 PTP 软件包,获得了引脚号70,然后返回 sysconfig 设置 GPIO34,然后我无法找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是100针封装还是176针封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是以下哪一项?

    100 PTP 实际上是100 PZP。 我们需要让团队对此进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我选择了100针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我可以继续设定我对 PINS 的定义。