This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:从数字比较子模块和 ePWM 输出触发 ADC SOC

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1086064/tms320f28075-triggering-adc-soc-from-digital-compare-submodule-and-epwm-output

部件号:TMS320F28075

每当 ePWM 输出偏高时,我想使用数字比较触发 ADC SOC。  

如下代码所示,GPIO 14配置为 ePWM 输出,I 将 GPIO 14接线至 EPWM8的数字比较模块,然后按照代码所示配置数字比较模块。

我的问题是,此配置是否起作用? 即使用边缘筛选器。

在我在这里看到的其他例子中,是函数  

正在使用'SET_DigitalCompareBlankingzEvent()"。 我不在配置中使用它,因为我不会使用时间基准计数器=期间或时间基准计数器=零事件来开始消隐,而是使用来自 GPIO 的事件进入高位。   

//设置 X 栏
//使用输入 X_bar
Xbar_setInputPin (XBAR_Input1,14);//选择正在配置的 x 条输入并输入 GPIO 引脚

Xbar_lockInput (XBAR_Input1);//将输入锁定到 x 条输入

//设置数字比较子模块
ePWM_selectDigitalCompareTripInput (EPWM8_BASE,ePWM_DC_TRIPIN1,ePWM_DC_TYPE_DCAH);//选择 DC Trip 输入

ePWM_setTripZoneDigitalCompareEventCondition (EPWM8_BASE,ePWM_TZ_DC_OUTPUT _A1,ePWM_TZ_EVENT_DCXH_HIGH);

ePWM_setDigitalCompareFilterInput (EPWM8_BASE,ePWM_DC_WINDOWS_SOURCE _DCAEVT1);

ePWM_DisableDigitalCompareWindowInverseMode (EPWM8_BASE);

ePWM_enableDigitalCompareEdgeFilter (EPWM8_BASE);

ePWM_setDigitalCompareEdgeFilterMode (EPWM8_BASE,ePWM_DC_EDGEFILT_MODE_Rising);

ePWM_setDigitalCompareEdgeFilterEdgeCount (EPWM8_BASE,ePWM_DC_EDGEFILT_EDGECNT_1);

ePWM_setDigitalCompareWindowLength (EPWM8_BASE,空白窗口);

ePWM_setDigitalCompareWindowOffset (EPWM8_BASE,1);

ePWM_enableDigitalCompareBlankingWindow (EPWM8_BASE);

ePWM_setDigitalCompareEventSource (EPWM8_BASE,ePWM_DC_MODULE_A,ePWM_DC_EVENT_1,ePWM_DC_EVENT_SOURCE _FILT_SIGNAL);

ePWM_enableDigitalCompareADCtrigger (EPWM8_BASE,ePWM_DC_MODULE_A);

//设置事件触发器
ePWM_enableADCtrigger (EPWM8_BASE,ePWM_SOC_A);

ePWM_setADC触发 源(EPWM8_BASE,ePWM_SOC_A,ePWM_SOC_DCxEVT1);

//设置 ADC SOC
ADC_setupSOC (ADCA_BASE,ADC_SOC_NUMBER0,ADC_TRIG_EPWM8_SOCA,ADC_CH_ADCIN0,SAMPLE_HOT_TIME);

如果此条码与我正在配置的条码相符,请向我提供建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马班加,

    [引用 userid="370106" url="~/support/icros/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1086064/tms320f28075-trigg触发-adC-so-fic-fer-fice-compare-submodule-and-ePWM-输出]我的问题是,此配置是否起作用? 即使用边缘筛选器。

    您的代码对我来说很好。 我没有尝试 自己实施这种精确的用例,但我认为边缘过滤可以解决这一问题,我看不到您实施这种过滤的方式有什么问题。

    此致,

    Marlyn