This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28033:在超集 F280037CSPT 上开发的软件与 F280033SPT 100%兼容?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1084960/tms320f28033-software-developed-on-superset-f280037cspt-100-compatible-with-f280033spt

部件号:TMS320F28033

亲爱的香榭丽舍,

我是向一位客户提出这一要求的。

用户想要使用48引脚 F280033SPT,但由于样品可用性,他们只能使用超集 F280037CSPT。

因此,他们在询问是否可以在 F280037CSPT 上开发代码,然后 在  F280033SPT 可用时与 F280033SPT 100%相同?

根据我的理解,

1.他们应避免使用零件标识。

2.它们应避免使用 F280033SPT 没有的任何外围设备。

3.他们应该使用 F280033SPT 的.cmd 文件。

但是,我在 最新的 CCS11.1文件夹 C:\TI\ccs1110\CCS\CCS_BASE \C2000\include 中看不到特定的 F280033SPT .cmd。

请帮助您指定它在哪里?

4.为了使用从超级集 F280037CSPT 到 F280033SPT 的相同代码,用户是否需要注意其他事项?

黄韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,韦恩,

    很抱歉耽误你的时间。 除了您已经指出的内容外,以下是其他差异:

    1. 33号无 CLA
    2. 33无 CLB 变量
    3. 33上为128KB 闪存,37上为256KB 闪存
    4.无消息 RAM

    如果他们不打算使用 CLA 和 CLB,则没有问题。 闪存的大小也是上述尺寸的一半。

    我不认为我们提供了 GPN 特定的链接程序命令文件,但让我与软件团队再次确认并返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的弗兰克:

    我在 CCS 11.1文件夹  C:\TI\ccs1110\cs\CCS_BASE \C2000\include 中看到了特定的.cmd,如 F280034,但我只是没有找到 F280033的那个。

    这就是为什么我感到困惑。

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,韦恩,

    我的错误。 我与软件团队进行了核对,我们确实在您指定的位置提供了 GPN 特定的 cmd 文件。 F280033缺少 cmd 文件是一个遗漏,将包括在下一个版本中。 但是,您可以对 F280033使用 F280034 cmd 文件,因为这两个变体之间的唯一区别是 F280033上缺少 CLA。 如果您有更多问题,请告诉我们。