This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280049C:Spectrum Digital XDS200仿真器连接问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280049C, TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1086065/tmdscncd280049c-spectrum-digital-xds200-emulator-connection-problem

部件号:TMDSCNCD280049C
“线程”中讨论的其它部件: TMDSHSECDOCK

尊敬的各位先生

我购买了 TMDSCNCD280049C 开发板和 TMDSHSECDOCK 扩展坞(R6.9)。  我有 一个 Spectrum Digital XDS200仿真器,该仿真器应与  TMDSCNCD280049C 开发板配合使用。  我正在使用 CCS 11.1.0 IDE。  在“属性”对话框中, 未列出 Spectrum Digital XDS200仿真器(请参见下文)。  我尝试使用德州仪器(TI)的 XDS2xx USB 调试探头,但当我尝试验证 连接时,它无法连接(请参阅下面的消息)。  感谢您的帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    只是为了确保,您正在将 TI controlCARD 与坞站配合使用,或者它是您的定制板。

    如果它是带有扩展坞的 controlCARD,则确保

    • 在坞站上,您使用的是外部电源。 它使用5V,开关朝向 EXT-ON
    • 在 controlCARD,S1A 开关上,它按照用户指南:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我 正在将 TI controlCARD 与坞站一起使用。  我看了主板和原理图,TMDSHSECDOCK 坞站的 USB 连接器仅提供电源。   USB 连接器上没有通信连接。  我没有5V 直流电源,因此我 只使用 USB 供电。  我正在将 Spectrum Digital XDS200仿真器连接到 J2,即 JTAG 连接器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在与 controlCARD 专家联系以帮助解决这一问题。 请期待今天晚些时候的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼斯

    您还必须在 controlCARD 上配置一些交换机以使用外部仿真器。 用户指南中对此进行了讨论。 请检查是否仍有问题,请共享交换机配置,我们可以从那里进行操作。

    此致,
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody

    感谢你的帮助。  它现在就可以工作了。  有很多文档,有时很难找到所需的文档。