This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:InstaSPIN-FOC 实验室-从 F28004x 迁移到 F28002x

Guru**** 2591110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320, C2000WARE, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1085353/tms320f280025-instaspin-foc-lab---migration-from-f28004x-to-f28002x

部件号:TMS320F280025
线程中讨论的其他部件:LAUNHXL-F280025CC2000WAREC2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

您好,  

我的客户将使用 F280025C 和 DRV8320RS 进行开发。

我推荐 LAUNCXL-F280025C 和 BOOSTCL_DRV8320RS。

但 MotorControl_SDK 中没有 F28002x 项目。 (C:\ti\C2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_4_00_00\solutions\bootstxl_drv8320 rs)

只有 f28004x 文件夹。

通用 _motorcontrol_lab 没有 DRV8320RS 的示例。

我想使用   bootstxl_drv8320rs 项目为客户指导 F280025的实例实验室。

我认为 bootstxl_drv8320rs 项目 应该从 F28004x 迁移到 F28002x

如果 TI 有指南或示例,请提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本实验适用于使用快速 ROM 的 F280049C,不能 直接用于 LAUNCJXL-F280025C 和 BOOSTXL_DRV8320RS。 如果客户想要使用 InstaSPIN-FOC 运行电机,请参阅有关 LAUNHXL-F280025C 和 BOOSTCL_DRV8320RS 的通用实验室。

    他们可能会下载并安装最新的 MotorControlSDK。 有关该实验室的详细介绍,请参阅以下链接中的实验室用户指南。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    通用项目和实验室用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/spruj26/spruj26.pdf

    文件夹中的示例实验室项目:C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_3_03_00_00\solutions\universal_motorcontrol_lab_f28002x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    通用实验室不支持 DRV8320RS。

    如何将通用实验室与 DRV8320RS 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看实验室用户指南,其中有一节介绍了如何通过更改 hal.c,hal.h 和 user_mtr1.h 中的相关代码将实验室移植到其他电路板

    通用项目和实验室用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/spruj26/spruj26.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我只是想向客户提供 TI 支持的示例,而不需要任何代码更改。

    所以我要推荐 DRV8323RS。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 您可以查看实验指南,实验可以支持一组 TI EVM 套件。

    通用项目和实验室用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/spruj26/spruj26.pdf