This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:通过 EMIF 连接 ADS825

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, ADS825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1086499/tms320f28379d-interfacing-ads825-via-emif

部件号:TMS320F28379D
线程中讨论的其它部件: ADS825

各位好,

我计划将 TMS320F28379D 的异步 EMIF 与 ADS825 (我的应用中的 TI 高速 ADC)相连接,其时序图如下所示

我的计划是使用 时钟上升边缘作为 DMA 的触发器来开始读取,并使用时钟下降边缘作为 EMIF1WAIT 信号来结束等待频闪灯。 您是否推荐此设计,或者您对此应用程序有何建议? 非常感谢!

此致,

Liyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liyang,

                   您需要研究 EMIF 的时序要求和特性,以确保它能与外部 ADC 转换器配合使用。 虽然一些想法可能在纸上看起来很好,但在实施过程中却发现了问题。  您可能需要访问 www.ti.com/lit/SPRAC96 以获得有用的提示。