This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335实验板套件在电源循环后未保存闪存

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1083663/tms320f28335-tms320f28335-experimenter-kit-not-saving-flash-memory-after-power-cycle

部件号:TMS320F28335
《线程: UNIFLASH》中讨论的其他部件

您好 TI,

我有一个全新的 TMS320F28335实验板套件,我刚刚购买了该套件。 我正在尝试在主板上编程和运行一个简单的 PLECs/Simulink 模型,该模型生成两个 PWM 信号并从 ADC 的电位计读取电压。 当我构建和编程模型时,它的功能完全符合我的预期,不会显示错误。 但是,如果我重启主板,它将失去程序并恢复到出厂设置,我必须再次构建/刷新该型号。 这要求我始终将主板插入计算机,以便每次刷新程序。  

我还尝试使用 CCS 以及 MATLAB Simulink 的 C2000编码器(无 PLC)来闪烁 LED 并使程序保存为闪存(独立)。 但是,在电源循环后,主板内存再次被完全擦除。

TMS320F28335 是否需要特定的设置或跳线配置才能从闪存启动并开始运行保存的程序/型号?  

我已经附加了 PLECs 编码器配置和 Uniflash 设置的图像。

谢谢你,

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom,

    如何在您的主板上配置引导模式引脚?  应将其配置为“跳转至闪存”,如下表所示。

    谢谢,此致,

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi 您好,

    是的,引导模式引脚已正确配置为“跳至闪存”

    此问题的更新:

    使用较旧版本的 PLECs Coder Standalone (~2018版本)以及较旧版本的 Code Composer Studio 和 Uniflash,开发板能够正确编程并保留其闪存。 使用 MATLAB,CCS 和 Uniflash 的最新 PLECs 版本,开发板只能从 RAM 运行,而不能成功对其进行编程以进行刷新。

    谢谢!  

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom,

    在尝试使用 CCS 或 UniFlash 将应用程序编程到闪存时,您是否遇到任何错误?

    我会将此事指派给我们的 F28335闪存专家,以进一步帮助您。  

    请在一天或两天内回复。

    谢谢,此致,

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汤姆,

    根据工作情况,我怀疑该工具的旧版本/新版本所使用的链接器(.cmd)文件存在差异。  由于 Uniflash /CCCS 在尝试加载新代码时未给出错误,我怀疑它未正确映射到闪存。  您能否检查在较新的工具链中指定的链接器文件是否不同(或者查看是否可以使用2018工具的版本)?

    最佳

    马修