我必须每隔50毫秒在发送一条 CAN 消息。 消息是通过 eCAP 模块解码的 rpm 信号。
如何确保解码的 rpm 仅以每50毫秒的速率传输。 手动编码的一种可能方法是使用 ePWM 块计时器每50毫秒生成一次中断。 然后传输。
使用 Simulink 嵌入式编码器支持 C2000工具箱时,如何解决此问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我必须每隔50毫秒在发送一条 CAN 消息。 消息是通过 eCAP 模块解码的 rpm 信号。
如何确保解码的 rpm 仅以每50毫秒的速率传输。 手动编码的一种可能方法是使用 ePWM 块计时器每50毫秒生成一次中断。 然后传输。
使用 Simulink 嵌入式编码器支持 C2000工具箱时,如何解决此问题?
普拉沙南
我认为 MW 发布的这篇文章有一些相关链接,即使是 F28335,我也希望您的设备(包括 C2000)的过程相同。
最佳
马修
普拉沙南
有关 Simulink 的问题,请在 Mathworks 论坛 上发布 https://www.mathworks.com/support.html。 在此期间,我将提醒我在马修工作的联系人。
in.mathworks.com/.../1661555-ecan-transmit-periodicity-in-c2000
您好,
我在 MATLAB 回答 帖子中添加了我的评论。
谢谢,
Dhanashree