This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:辐射噪声

Guru**** 2757575 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1086536/tms320f2812-radiated-noise

部件号:TMS320F2812

你好。 我叫“韩国的玉昌科技”的明城崔。

我使用您的产品 TMS320F2812 MCU 制作了一款产品。

辐射噪声测量中150MHz 频段发生故障。

我能否获得有关此问题的技术支持?

请检查。谢谢 you.e2e.ti.com/.../RD-1.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明城

             150 MHz 是此设备的工作频率,因此看到该频率的辐射并不奇怪。

    1. XCLKOUT 引脚是否以150 MHz 切换? 如果是这样,您可以关闭信号。
    2. 您是否尝试在设备顶部粘贴柔性 EMI 抑制器? 这可能会告诉您辐射源是设备本身还是与 DSP 相连的迹线。
    3. 您是否愿意与我脱机共享原理图和布局? 您可以通过与我发起友谊请求来实现这一点。 只需将光标悬停在我的姓名上并启动请求。