This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:TMS320F2812技术

Guru**** 2925680 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1086491/tms320f2812-tms320f2812-technology

部件号:TMS320F2812

尊敬的 TI 专家,

我们的客户有以下问题

如果使用 JTAG 在线调试,如果 TMS320F2812的内部 RAM 不足,则代码是否可以传输到扩展的外部 SRAM 内存?

在互联网上搜索以获取一些示例。 您可以 在 .CMD 文件中将.text 段分配给外部扩展名 SARM。 通常,您需要设置 EINTF 接口,但在使用 JTAG 下载代码时,代码尚未开始运行,那么编译器是否可以提前提取代码中 EINTF 初始化的参数,是否有这样的机制?

如何在外部扩展 SRAM 中实施 JTAG 在线调试,您可以下载   TI 推荐的方法或例程吗?

 

我希望上述三个问题能得到解答,谢谢。

此致,
威廉
德州仪器(TI)|客户支持中心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    威廉

    您可以使用外部接口(XINFF)访问外部 SRAM,执行您所述的操作。  我们可以通过在 ON_Reset 命令中向 GEL 文件添加适当的指令,在仿真连接上初始化此参数。  我正在附加 F28335器件的实现,该器件应该与 F2812非常相似。  客户需要检查寄存器的地址,并为其配置外部总线所需的设置。

    F2812的凝胶文件应位于此相对路径中,具体取决于客户使用的 CCS 版本。 以下是 CCSV11

    C:\ti\ccs1100\cs\CC_base_emulation \GEL\F2812.GEL

    e2e.ti.com/.../3463.f28335.gel

    一旦整合了此功能,在重置时,它将配置 XINFF,以便代码可以与 CCS 一样正常加载。

    最佳

    马修