This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:关于 I2C 引脚

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1086635/tms320f280025c-about-i2c-pins

部件号:TMS320F280025C

您好,亲爱的,  

现在,我们将 I2C 模块用于我们的新项目,我们将导入 您的示例项目:I2C_Ex5_MASTER_SLAVE_INTERRUPT。  

我发现你的 SDA,SCL 引脚被设置为  GPIO 引脚_PIN_TYPE_PULL (拉推),你能告诉我为什么不设置为 GPIO 引脚_TY_OD (漏极开路)

SDA,SCL 引脚在您的示例中设置如下:

GPIO 设置导向模式(device_GPIO _PIN_SDAA,GPIO _DIR_MODE_IN);
GPIO _setPadConfig (device_GPIO _PIN_SDAA,GPIO _PIN_TYPE_PULUP);
GPIO 设置限定模式(device_GPIO _PIN_SDAA,GPIO _Qual_Async);

GPIO 设置导向模式(device_GPIO _PIN_SCLA,GPIO _DIR_MODE_IN);
GPIO _setPadConfig (device_GPIO _PIN_SCLA,GPIO _PIN_TYPE_PULUP);
GPIO 设置限定模式(device_GPIO _PIN_SCLA,GPIO _Qual_Async);

GPIO 设置精确配置(device_GPIO _CFG _SDAA);
GPIO 设置引脚配置(device_GPIO _CFG _SCLA);

为什么不将它们设置为以下内容:

GPIO 设置导向模式(device_GPIO _PIN_SDAA,GPIO _DIR_MODE_OUT);
GPIO 设置 PadConfig (device_GPIO _PIN_SDAA,GPIO _PIN_TYPE_OD);
GPIO 设置限定模式(device_GPIO _PIN_SDAA,GPIO _Qual_Async);

GPIO 设置导向模式(device_GPIO _PIN_SCLA,GPIO _DIR_MODE_OUT);
GPIO 设置 PadConfig (device_GPIO _PIN_SCLA,GPIO _PIN_TYPE_OD);
GPIO 设置限定模式(device_GPIO _PIN_SCLA,GPIO _Qual_Async);

GPIO 设置精确配置(device_GPIO _CFG _SDAA);
GPIO 设置引脚配置(device_GPIO _CFG _SCLA);

请告诉,

谢谢你  

塞雷娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞雷娜

    为本设备的 I2C 引脚启用开路漏极不需要它。

    此致,

    马诺伊