This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有2个 RJ45的 MCU (EtherCAT 从)

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1086708/mcu-with-2x-rj45-ethercat-slave

“线程”中讨论的其它部件:TMDSCNCD28388D

各位同事,

您是否可以为我的客户推荐具有2个 RJ45 (EtherCAT 从属)和1个 CAN FD 的 MCU?

谢谢你,迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    是的,您应该了解 TMS320F2838x C2000器件和 TMDSCNCD28388D EVM。

    最佳

    凯文