This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:执行标准 ISR 而不是执行自己的 ISR

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1086713/tms320f28377s-standard-isr-is-executed-instead-of-the-own-isr

部件号:TMS320F28377S

各位专家:
我在执行 ISR 时遇到问题。 我在 PieVectTable.SCIA_TX_INT =&sciaTxFIFO _ISR 中输入了 ISR 应跳转到的地址。但一旦启动程序,处理器就会跳转到默认的 ISR 中断无效 SCIA_TX_ISR。有人能告诉我原因是什么?
我希望运行自己的 ISR ,而不是默认的 ISR。

我在计划开始时就有原型,ISR 看起来就像这样。  

中断无效的科学技术先进先出科学研究院(无效)
{
testok=5;

SciaRegs.SCIFFTX.Bit.TXFFINTCLR=1;//清除 SCI 中断标志
PieCtrlRegs.PIEACK.ALP|=0x100;//发出 PIE ACK
}

此致  

Artur  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已经解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Artur,  

    感谢您确认您已解决问题。   

    此致,

    克利须那