This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28379SZWTT

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1085946/tms320f28069-tms320f28379szwtt

部件号:TMS320F28069

大家好,我正在使用 TMS320F28379SZWTT 器件的新设计中,该设计仅限于24个 ADC 通道。

我实际上需要28个 ADC 通道,我想知道是否可以使用具有5个 i/p MUX (或更多个)的外部通道,并将其输出连接到其中一个 ADC 通道并使用 GPIO 控制 MUX?

您还能推荐一款可用的 TI MUX 吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能像 TMUX1208PWR 那样 smthg?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所想到的组件具有1.8V I/O 所有 C2000 MCU 都具有3.3V I/O 您可能需要考虑使用3.3V I/O 的设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊恩,您好!

    从 TMUX1208PWR 数据表中,该设备可以处理多种工作电压(VDD = 5V - 1.8V),因此只要您使用良好的电压,您就应该将设备偏置为3.3V,使其与  Harareesh 所指出的 TMS320F28379SZWTT I/O 水平相同。

    连接模拟 mux 以扩展  TMS320F28379SZWTT 设备上 ADC 通道输入上的模拟通道是一种可接受的解决方案。

    此致,

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H,从数据表中看,TMUX1208PWR 设备的 VDD 和逻辑规格似乎完全达到6V。 我计划使用 来自 TMS320F28069器件的3.3V 逻辑信号从3.3V (VDD)为器件供电,3V 将是最大模拟信号吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊恩,您好!

    如果您以3.3V 的功率供电,则模拟信号可以达到 VDD 级别,因此最大模拟信号级别将为3.3V。

    此致,

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,现在就要尝试购买一些零件!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊恩,您好!

    太棒了,希望你能得到自己的东西!

    此致,

    约瑟夫