This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:F280025C i2c 与 ADS1013的通信(计算波特率)

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1085060/tms320f280025c-f280025c-i2c-communication-with-ads1013-calculate-baudrate

部件号:TMS320F280025C
“线程:ADS1013”中讨论的其它部件

我想在 F280025c 和 ADS1013之间设置波特率,但当我查看 F280025c 数据表时,我看到我可以配置10kbps 到400 kbps,当我查看 ads1013数据表时,我看到128 SPS 到3.3 kSPS 如何计算波特率 f280025c 和 ads1013?

我使用 f280025c 作为主设备,我的 ADS1013用作从设备,我使用 i2c 通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于 ads1013支持 I2C Fastmode,您可以将 f280025c 设备配置为 I2C 主设备,以最大运行400 KHz 并建立成功的通信

    此致,

    普拉文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的留言。 好的,但我必须配置哪个 SPS 值,例如我使用400千位/秒,这样我可以获得哪个比特率,以及我必须选择哪个 SPS 值  

    或者,我可以在 同步串行传输中写入高达400Kbit/s 和 I2C,这就是为什么我不必比较主中继器和从中继器之间的速度?

    此致,

    泰曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toeman 您好,

    很抱歉,我无法理解您的问题。 如果您正在检查 f280025c 和 ADS1013是否可以在400kHz I2C 时钟上建立通信,是的,它受支持。

    此致,

    普拉文