“线程:sysconfig, C2000WARE”中讨论的其它部件
我需要在两个 ePWM 通道(例如 EPWM1和 EPWM2)之间引入180度相位切换。 因此,EPWM2的时间基准应与 EPWM1的时间基准同步,以引入所需的相位延迟。 根据以下设置,当时间基准计数器为零时,EPWM1被设置为生成 SyncOut 脉冲:
问题是如何通过 ePWM sysconfig 配置 EPWM2的“同步进入”设置。 我无法在 ePWM sysconfig 窗口中找到这些设置。 请指导。
注意: 我已经从 C2000Ware 4.01.00版中检查了 ePWM_ex3_synchronize 示例。 我知道同步和相位延迟代码尚未通过 ePWM sysconfig 生成。 该示例似乎仅通过 sysconfig 执行 Pin Mux。