This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:电机控制 SDK -制动斩波器?

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1087068/tms320f280025c-motor-control-sdk---braking-chopper

部件号:TMS320F280025C

您好,

我看了 TI 为 C2000 UC 提供的电机控制 SDK,我发现 了 Brake_Mode_e 结构:

typedef 枚举

  FREE_STOP_MODE = 0,//!<不带制动的自由停止模式
  HARDSWICH_BRAKE_MODE = 1,//!<硬开关制动模式
  FORCESTOP_BRAKE_MODE = 2,//!<强制对齐制动模式
  Dynamic_Brake 模式= 3,//!< N/A,动态制动模式
  再生制动器模式= 4 //!< N/A,再生制动模式
}制动器模式;

我是对的,当我触发此制动时,我可以将电机置于高负载状态吗? 但这与用于过电压保护的中间电路制动无关,对吗? 因此,要使用制动斩波器,我需要自己实施 PWM 切碎,还是需要使用电机控制 SDK 进行切碎? 至少在通用电机控制实验室我找不到任何东西。

此致

塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。  只有 HARDSWITCH_BRAKE_MODE 在实验中支持,方法是关闭所有高压端并打开低压端。 本实验不支持其他制动模式, 用户只需根据 自己的要求和硬件板添加自己的代码,就可以对这些模式进行回响。