This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:如何通过串行端口获得速度值?

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1085789/tmdxiddk379d-how-to-get-the-speed-value-through-serial-port

部件号:TMDXIDDK379D
“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件

尊敬的团队:

我的客户已完成基于此套件的电机级别5系统构造。

现在他想通过串行端口读取速度数据。 此套件的硬件是否支持通过串行端口读取速度数据?  例程中是否有串行通信的代码?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 由于美国的春假,响应可能会延迟。  您应在下周的星期一/星期二前收到回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洛里:

    等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色,  感谢您提供提醒注释。  我正在跟进我的同事。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色,

    SCI(UART)模块连接到控制卡上的 FTDI 芯片,并可用于将数据传输到此通道上的主机 PC。  客户可以找到简单回声卡 C 的示例:\ti\C2000\C2000Ware_4_01_00\device_support\f2837xd\examples\CPU1\sci_echoback\cpu01以获取设置并以波特率拨号,然后将其添加到 IDDK 代码中。  我不熟悉 IDDK 示例,看来所有监视窗口变量都默认通过 JTAG。

    最佳

    马修