This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:错误#10099-D:程序将无法使用 内存。对齐位置无法用于截面".text"大小0x2b12。

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1087166/tms320f28379d-error-10099-d-program-will-not-fit-into-available-memory-placement-with-alignment-fails-for-section-text-size-0x2b12

部件号:TMS320F28379D

您好,

  我 遇到了一个问题 “错误#10099-D:程序无法装入可用内存。“.text”大小0x2b12部分的定位失败。”我已经了解了可能的解决方案,即:
如果某个部分未能放置到 RAM,请确保为设备和程序设置了适当的堆栈和堆大小。 考虑减少这些因素。
  如果这是正确的解决方案,任何人都可以建议如何正确设置堆栈和堆大小。同时还可以指导我更新链接器文件。我已附加链接器文件以供参考。

谢谢

MEMORY
{
PAGE 0 :
   /* BEGIN is used for the "boot to SARAM" bootloader mode   */

   BEGIN            : origin = 0x000000, length = 0x000002
   RAMM0            : origin = 0x000123, length = 0x0002DD
   RAMD0            : origin = 0x00B000, length = 0x000800
   RAMLS0           : origin = 0x008000, length = 0x000800
   RAMLS1           : origin = 0x008800, length = 0x000800
   RAMLS2           : origin = 0x009000, length = 0x000800
   RAMLS3           : origin = 0x009800, length = 0x000800
   RAMLS4           : origin = 0x00A000, length = 0x000800
   RESET            : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002

PAGE 1 :

   BOOT_RSVD       : origin = 0x000002, length = 0x000121     /* Part of M0, BOOT rom will use this for stack */
   RAMM1           : origin = 0x000400, length = 0x0003F8     /* on-chip RAM block M1 */
//   RAMM1_RSVD      : origin = 0x0007F8, length = 0x000008     /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
   RAMD1           : origin = 0x00B800, length = 0x000800

   RAMLS5      : origin = 0x00A800, length = 0x000800

   RAMGS0      : origin = 0x00C000, length = 0x001000
   RAMGS1      : origin = 0x00D000, length = 0x001000
   RAMGS2      : origin = 0x00E000, length = 0x001000
   RAMGS3      : origin = 0x00F000, length = 0x001000
   RAMGS4      : origin = 0x010000, length = 0x001000
   RAMGS5      : origin = 0x011000, length = 0x001000
   RAMGS6      : origin = 0x012000, length = 0x001000
   RAMGS7      : origin = 0x013000, length = 0x001000
   RAMGS8      : origin = 0x014000, length = 0x001000
   RAMGS9      : origin = 0x015000, length = 0x001000
   RAMGS10     : origin = 0x016000, length = 0x001000

//   RAMGS11     : origin = 0x017000, length = 0x000FF8   /* Uncomment for F28374D, F28376D devices */

//   RAMGS11_RSVD : origin = 0x017FF8, length = 0x000008    /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */

   RAMGS11     : origin = 0x017000, length = 0x001000     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
   RAMGS12     : origin = 0x018000, length = 0x001000     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
   RAMGS13     : origin = 0x019000, length = 0x001000     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
   RAMGS14     : origin = 0x01A000, length = 0x001000     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
   RAMGS15     : origin = 0x01B000, length = 0x000FF8     /* Only Available on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */
   
//   RAMGS15_RSVD : origin = 0x01BFF8, length = 0x000008    /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
                                                            /* Only on F28379D, F28377D, F28375D devices. Remove line on other devices. */

   CPU2TOCPU1RAM   : origin = 0x03F800, length = 0x000400
   CPU1TOCPU2RAM   : origin = 0x03FC00, length = 0x000400

   CANA_MSG_RAM     : origin = 0x049000, length = 0x000800
   CANB_MSG_RAM     : origin = 0x04B000, length = 0x000800
}


SECTIONS
{
   codestart        : > BEGIN,     PAGE = 0
   .text            : >> RAMD0 |  RAMLS0 | RAMLS1 | RAMLS2 | RAMLS3 | RAMLS4,   PAGE = 0
   .cinit           : > RAMM0,     PAGE = 0
   .switch          : > RAMM0,     PAGE = 0
   .reset           : > RESET,     PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used, */
   .stack           : > RAMM1,     PAGE = 1

#if defined(__TI_EABI__)
   .bss             : > RAMLS5,    PAGE = 1
   .bss:output      : > RAMLS3,    PAGE = 0
   .init_array      : > RAMM0,     PAGE = 0
   .const           : > RAMLS5,    PAGE = 1
   .data            : > RAMLS5,    PAGE = 1
   .sysmem          : > RAMLS5,    PAGE = 1
#else
   .pinit           : > RAMM0,     PAGE = 0
   .ebss            : > RAMLS5,    PAGE = 1
   .econst          : > RAMLS5,    PAGE = 1
   .esysmem         : > RAMLS5,    PAGE = 1
#endif

   Filter_RegsFile  : > RAMGS0,    PAGE = 1


   ramgs0           : > RAMGS0,    PAGE = 1
   ramgs1           : > RAMGS1,    PAGE = 1

#ifdef __TI_COMPILER_VERSION__
   #if __TI_COMPILER_VERSION__ >= 15009000
    .TI.ramfunc : {} > RAMM0,      PAGE = 0
   #else
    ramfuncs    : > RAMM0      PAGE = 0   
   #endif
#endif

   /* The following section definitions are required when using the IPC API Drivers */
    GROUP : > CPU1TOCPU2RAM, PAGE = 1
    {
        PUTBUFFER
        PUTWRITEIDX
        GETREADIDX
    }

    GROUP : > CPU2TOCPU1RAM, PAGE = 1
    {
        GETBUFFER :    TYPE = DSECT
        GETWRITEIDX :  TYPE = DSECT
        PUTREADIDX :   TYPE = DSECT
    }

    /* The following section definition are for SDFM examples */
   Filter1_RegsFile : > RAMGS1, PAGE = 1, fill=0x1111
   Filter2_RegsFile : > RAMGS2, PAGE = 1, fill=0x2222
   Filter3_RegsFile : > RAMGS3, PAGE = 1, fill=0x3333
   Filter4_RegsFile : > RAMGS4, PAGE = 1, fill=0x4444
   Difference_RegsFile : >RAMGS5,   PAGE = 1, fill=0x3333
}

/*
//===========================================================================
// End of file.
//===========================================================================
*/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您可以查看生成的.map 文件,并检查.text 部分占用的空间。  根据您可以将".text"代码分配给 RAM 部分,以便它可以容纳该代码。  

    文本       :>> RAMD0 | RAMLS0 | RAMLS1 | RAMLS2 | RAMLS3 | RAMLS4,  第=0页

    其他选项包括优化代码。 您可以检查所使用的优化级别。 这将显示为编译器选项--opt_level

    其他建议是启用选项  --gen_data_s小节 和--gen_func_s小节。  打开 CCS 项目属性窗口。 导航至“生成”->“C2000编译器”->“高级选项”->“运行时模型”选项。  将“-gen_data_s小节 和-gen_func_s小节”标记为“开”。

    请尝试这些建议。

    此致

    西达尔斯